https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226448/dp83867e-dp83867ergzt
器件型号:DP83867E大家好、
将 DP83867ERGZT 用于具有双电源配置的工业应用。 VDDA1P8为 NC。
哪些所有引脚都由 VDDA1P8域供电?
模拟电源包括全部3个电源轨。 (1.8V、1.03V 和2.5V)
谢谢。此致、
Vidhya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226448/dp83867e-dp83867ergzt
器件型号:DP83867E大家好、
将 DP83867ERGZT 用于具有双电源配置的工业应用。 VDDA1P8为 NC。
哪些所有引脚都由 VDDA1P8域供电?
模拟电源包括全部3个电源轨。 (1.8V、1.03V 和2.5V)
谢谢。此致、
Vidhya
您好、Vidhya:
我可以问您几个问题以进行进一步调试吗?
--
此致、
林希尔曼
你好,林希尔曼:
在双电源模式下运行时、不需要电源的顺序。 是否仍考虑25ms? VDDA1P8在设计中未连接。
我遇到了电路板上的问题。 看不到 MDI 线路上的输出并且无法访问寄存器。
但能够记录 PHY 时钟输入和时钟输出为25MHz、SGMII Tx_P 和 N 线路、芯片退出复位、也没有中断、因为 MDC 和 MDIO 线路处于高电平。
不确定芯片是否损坏。 请分享您的想法。
此致、
Vidhya
您好、Vidhya:
我和希尔曼在同一个团队工作,并将在这个线程上的帮助,而他是不是有点。 您能否参阅我们 有关 DP83867故障排除的应用手册、并完成本文档中列出的检查?
此致、
Gerome.