This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867ERGZT

Guru**** 2781445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226448/dp83867e-dp83867ergzt

器件型号:DP83867E

大家好、

将 DP83867ERGZT 用于具有双电源配置的工业应用。 VDDA1P8为 NC。

哪些所有引脚都由 VDDA1P8域供电?  

模拟电源包括全部3个电源轨。 (1.8V、1.03V 和2.5V)

谢谢。此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya:

    我想问一下您为什么需要知道这些信息? 在双电源中、有一个内部 LDO 用于支持 VDDA1P8。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    数据表未指定内部 LDO 的详细信息。 探测引脚时、在这些线路上观察到1.8V。  

    电路板上存在问题。  以太网 Ping 工作正常,但 PC 的"控制面板"->"网络"中的端口状态显示为"关闭"。

    RJ45的链路状态和速度 LED 指示灯也熄灭。

    这是预期行为吗?   

     

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya:

    我们将与团队讨论此问题、并在本周晚些时候与您联系。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  

    此外、您能否共享 SGMII- TX、RX 线路和 MDI 差分线路的示波器捕获基准? 以检查设置中的行为?

    谢谢。

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya:

    我可以问您几个问题以进行进一步调试吗?

    • 您是否能够读取 PHY 上的寄存器? 如果是、您可以将寄存器0x0000读取到0x01E 和寄存器0x06E 吗?
    • 您还可以检查 PHY 的上电序列吗?  我们需要确保 VDDA1P8电源必须在 VDDA2P5电源上升的25ms 内保持稳定。
    • 寄存器和链路状态应该会为我们提供 SGMII 和 MDI 线路的基本状态。 在我们转到示波器之前、让我们检查这一点。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼:

    在双电源模式下运行时、不需要电源的顺序。 是否仍考虑25ms? VDDA1P8在设计中未连接。

    我遇到了电路板上的问题。 看不到 MDI 线路上的输出并且无法访问寄存器。

    但能够记录 PHY 时钟输入和时钟输出为25MHz、SGMII Tx_P 和 N 线路、芯片退出复位、也没有中断、因为 MDC 和 MDIO 线路处于高电平。

    不确定芯片是否损坏。 请分享您的想法。

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya:

    我会在内部查看、下周早些时候再见。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya:

    • 在两种电源模式下、25ms 在具有内部 LDO 的芯片内部处理。
    • 您是否检查了 VDDA、VDDIO 和 VDD2P5电压。 您还可以检查 Rbias 电压吗?
    • 当您说 MDC 为高电平时、您是说 PHY 没有生成 MDC 时钟信号。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼:

    我的评论如下。

    1.检查 VDDA1P8和 VDDA2P5V 之间的延迟为177ms

    2. VDDA、VDDIO 和 VDD2P5电压正常。

    测得的 Rbias 引脚电压为0V

    3.我的意思是 MDC 的频率是6MHz 并且和 FPGA 连接。

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya:

    我和希尔曼在同一个团队工作,并将在这个线程上的帮助,而他是不是有点。 您能否参阅我们 有关 DP83867故障排除的应用手册、并完成本文档中列出的检查?  

    此致、

    Gerome.