This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VBUS 来自 USB 连接器还是 ROM Vbus 开关?
此致
布赖恩
你好,大脑,
Vbus 来自 USB 连接器。 以下是它们的使用方法。
Tusb422原理图如下所示。
该波形显示了当 VBUS 达到4.1V 时 CC1和 CC2如何发送方波。当 Vbus 为4.5V 时、CC1和 CC2保持低电平。
这里是具有 VBUS 的 CC1。
那么、您能否确认 TUSB422在 CC1和 CC2上发送周期方波是否正常? 如果是、请说明 TUSB422执行此类操作的原因。
您的
不适用
TUSB422在 DRP 模式下会在 CC 引脚上发送周期方波并在 UFP 模式下保持低电平。
由于该设计处于 UFP 模式、因此当 VBus 低于4.1V 时、TUSB422会意外进入 DRP 模式。
此致
布赖恩
你好,大脑,
感谢您的答复。
正如您"意外地"提到的、这是否意味着我们无法预测 tusb422是进入 UFP 模式还是 DRP 模式? 您是否有关于 Vbus 检测的更多详细信息?
您的
不适用
不适用:
您的设计是采用 DRP 还是 UFP?
此致
布赖恩
你好,大脑,
客户正在测试。 您能否对 EVM 进行测试?
Q1、TUSB422产生此类波是正常现象吗?
?、tusb422是否具有检测 VBUS 电压以更改电源角色的能力?是否有寄存器来更改 tusb422上的阈值
Q3我在数据表中找到寄存器说明。 这些寄存器是设置为改变 大约4.1V 或4.5V 的阈值吗?
您的
不适用
不适用:
Q1:正如我之前所说、CC 在 UFP 模式下应为低电平、CLK 信号在 DRP 模式下应为低电平。
Q2:它不应该改变仅仅是电源变更的角色、
Q:假设 Vbus 作为电源采用、则 阈值 可能会变化。
此致
布赖恩