This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422在 CC1和 CC2上周期方波的行为正常吗?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224738/tusb422-is-that-normal-for-tusb422-to-period-square-wave-on-cc1-and-cc2

器件型号:TUSB422

大家好、  

   我的客户表示他们在 Vbus 4.5V 时发现 CC1和 CC2上的周期正方形接近200mV。 当 Vbus 变为4.1V 时、它们仍然在 CC1和 CC2上发现周期正方形、但波幅为100mV。

   他们给了我一份关于下面所示正方形的草稿。

期待您的回复。

谢谢

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS 来自 USB 连接器还是 ROM Vbus 开关?  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

       Vbus 来自 USB 连接器。 以下是它们的使用方法。

       Tusb422原理图如下所示。

      该波形显示了当 VBUS 达到4.1V 时 CC1和 CC2如何发送方波。当 Vbus 为4.5V 时、CC1和 CC2保持低电平。

       这里是具有 VBUS 的 CC1。

        那么、您能否确认 TUSB422在 CC1和 CC2上发送周期方波是否正常? 如果是、请说明 TUSB422执行此类操作的原因。

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       客户需要您的帮助。 请参阅问题描述。

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB422在 DRP 模式下会在 CC 引脚上发送周期方波并在 UFP 模式下保持低电平。

    由于该设计处于 UFP 模式、因此当 VBus 低于4.1V 时、TUSB422会意外进入 DRP 模式。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

      感谢您的答复。

       正如您"意外地"提到的、这是否意味着我们无法预测 tusb422是进入  UFP 模式还是 DRP 模式? 您是否有关于 Vbus 检测的更多详细信息?

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用:

      您的设计是采用 DRP 还是 UFP?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大脑、

       客户已将 TUSB422设置为 DRP。 当其器件与客户连接时、其产品将设置为 Sink (UFP)。

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用:

      在未连接到客户的情况下、 VBus 为4.1V 和4.5V 时的 CC 波形是什么?

    此致

    大脑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

       客户正在测试。 您能否对 EVM 进行测试?

       Q1、TUSB422产生此类波是正常现象吗?  

         ?、tusb422是否具有检测 VBUS 电压以更改电源角色的能力?是否有寄存器来更改 tusb422上的阈值

       Q3我在数据表中找到寄存器说明。 这些寄存器是设置为改变 大约4.1V 或4.5V 的阈值吗?

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用:

    Q1:正如我之前所说、CC 在 UFP 模式下应为低电平、CLK 信号在 DRP 模式下应为低电平。

    Q2:它不应该改变仅仅是电源变更的角色、

    Q:假设 Vbus 作为电源采用、则 阈值 可能会变化。

    此致

    布赖恩