This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:muxsel[0:1]引脚是否可用?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230976/ds280df810-are-muxsel-0-1-pins-available

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS280MB810

TI 技术人员、

DS280MB810的引脚 E2和 E14分别为 MUXSEL[0:1]。 在上、引脚兼容的 DS280DF810 E2和 E14分别表示为 TEST [0:1]、而 MUXSEL 未在数据表中讨论。

鉴于 MB810和 DF810是引脚兼容的、能否将 E2和 E14引脚作为 MUXSEL[0:1]在 DF810上启用、方法是按照对 MB810所做的那样启用共享寄存器0x05中的位1:

我们的设计采用了 MB810上的 MUXSEL[0:1]引脚、我们期望引脚兼容的 DF810会提供相同的功能、但该器件的数据表似乎指示可能不会提供该功能。 我们希望 DF810实际也具备该功能、并且我们能够以与 MB810类似的方式访问该功能。 请联系我们。

此致、

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    遗憾的是、DS280DF810没有像 DS280MB810那样基于引脚的 MUXSEL。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    这很令人失望。 会让生活变得如此简单、σ...

    但是、感谢您的及时响应。

    此致、

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    明白了、我知道您从事这项设计已有一段时间了。  不确定您对 MUX 控制的确切要求、但总的来说、通过在设计中集成 I2C 控制器、可在配置 TI 高速信号调节器件方面实现更大的灵活性。  如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    德鲁