Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS280MB810
TI 技术人员、
DS280MB810的引脚 E2和 E14分别为 MUXSEL[0:1]。 在上、引脚兼容的 DS280DF810 E2和 E14分别表示为 TEST [0:1]、而 MUXSEL 未在数据表中讨论。
鉴于 MB810和 DF810是引脚兼容的、能否将 E2和 E14引脚作为 MUXSEL[0:1]在 DF810上启用、方法是按照对 MB810所做的那样启用共享寄存器0x05中的位1:

我们的设计采用了 MB810上的 MUXSEL[0:1]引脚、我们期望引脚兼容的 DF810会提供相同的功能、但该器件的数据表似乎指示可能不会提供该功能。 我们希望 DF810实际也具备该功能、并且我们能够以与 MB810类似的方式访问该功能。 请联系我们。
此致、
-Mark