This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229011/power-management-forum

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994

您好!

我正在使用 TPS65994EVM 进行配置验证、我的要求如下:
端口1:输入限制9V/3A、输出(拉电流)最大功率5V/2A。
端口2:输入限制9V/3A、输出(拉电流)最大功率5V/0.5A。
我已经附加了我的当前配置文件。 您能帮我修改它吗?或者指导我如何修改它吗?

谢谢。

e2e.ti.com/.../TPS65994_5F00_Test_5F00_20230522.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    我会在明天之前审查您的项目文件并向您提供反馈、EOB。

    此致、

    Conner Gillette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将端口1和端口2设置(寄存器0x32、发射拉电流功能)中的 PDO1电流分别更改为2A 和0.5A。

    此致、

    Conner Gillette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢您的支持。

    是否有可能提供项目文件供我们验证?

    此致!

    鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在明天提供更新的项目文件、EOB。  

    此致、

    Conner Gillette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是更新后的项目文件。

    e2e.ti.com/.../TPS65994_5F00_Test_5F00_20230522_5F00_updated.pjt

    此致、

    Conner Gillette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    我们使用了您提供的项目文件、但仍然无法将输出容量限制到我们设置的指定范围(端口 A:5V/2A 和电源 B:5V/0.5A)。 您能提供任何建议吗?

    • 测试-场景 A

          端口 A:输入:9V/3A、端口 B:应限制为5V/0.5A  

          结果 A

    • 测试-场景 B 输入功率(9V/3A)到 SYSPWR, 端口 A:应限制到5V/2A, 端口 B:应限制到5V/0.5A

          结果 B     

    此致!

    鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲍里斯早上好

    您是否能够提供 PD 消息日志? 这将让我了解 PD 协商情况以及合同是否成功完成。

    此致、

    Conner Gillette