主题中讨论的其他器件:TPS65994
您好!
我正在使用 TPS65994EVM 进行配置验证、我的要求如下:
端口1:输入限制9V/3A、输出(拉电流)最大功率5V/2A。
端口2:输入限制9V/3A、输出(拉电流)最大功率5V/0.5A。
我已经附加了我的当前配置文件。 您能帮我修改它吗?或者指导我如何修改它吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 TPS65994EVM 进行配置验证、我的要求如下:
端口1:输入限制9V/3A、输出(拉电流)最大功率5V/2A。
端口2:输入限制9V/3A、输出(拉电流)最大功率5V/0.5A。
我已经附加了我的当前配置文件。 您能帮我修改它吗?或者指导我如何修改它吗?
谢谢。
这是更新后的项目文件。
e2e.ti.com/.../TPS65994_5F00_Test_5F00_20230522_5F00_updated.pjt
此致、
Conner Gillette