This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:时钟和其他信号的 EMI/EMC 指南

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220032/dp83869hm-emi-emc-guidelines-for-clock-and-other-signals

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:LMK1C1104

大家好!

请分享该指南以避免 EMI 问题。

时钟和其他信号所需的布线指南。

时钟输出引脚的端接要求。 如果它被连接到测试点,对于该引脚建议采用什么方法?

此致、

Harikrishnan T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harikrishnan、

    CLK_OUT 可直接连接到测试点。 您可以参阅 DP83869 EVM 用户指南 以获取参考原理图。  

    您试图遵循哪些 EMI/EMC 标准?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    模块必须符合 DO-160G 第18节、第19节、第20节和第21节的规定。

    我只是希望在布局和 PCB 布线期间遵循准则、以避免合规性测试期间出现问题。 应遵循的一般准则。

    此致、

    Harikrishnan T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harikrishnan、

    我附上了布局指南列表。 请下载 Excel 文件并查看选项卡"通用布局指南"。

    e2e.ti.com/.../3301.IndustrialPHY_5F00_Layout-Review-Checklist.xlsx

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的答复。 我还有一些问题

    时钟架构:

    在我的设计中、我有14个以太网接口。 10配置为1000BASE-T、4配置为100BASE-TX。

    为此、我将与缓冲器共享公共时钟。

    在我的设计中将 MEMS 振荡器 SiT8924BA 用作源、将 LMK1C1104用作缓冲器以将时钟共享给多个以太网 PHY。

    尽管我的时钟架构是开放的、但我有两个想法。

    1.各个 PHY 使用单独的振荡器

    2.具有多个时钟缓冲器的单个振荡器

    根据您的想法、哪一个是最好的想法? 如果您有任何其他想法、请告诉我。

    对于这两个想法、关于时钟信号的布局和布线建议是什么。

    请尽快解决我的问题。

    此致、

    Harikrishnan T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harikrishnan、

    选项1或2都可以、只要它们遵循数据表10.2.1.2.1.2节中的建议外部时钟源建议即可。

    如果您想更详细地了解两者的缺点和优点、则 需要联系 时钟团队。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我需要再澄清一下、因为根据数据表、MDC 频率为2.5MHz (典型值)至25MHz (最大值)。

    IEEE 802.3第22.2.2.13节提到了 MDC 的最小时钟周期应为400ns (i.e) 2.5MHz。

    这是否是数据表中的错误、请尽早阐明此查询。

    此致、

    Harikrishnan T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harikrishnan、

    让我与我的团队确认一下、然后回复给您。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harikrishnan、

    您尝试使用哪种 MDC 频率? 您看到有任何问题吗?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    实际上、我处于设计阶段、而不是测试阶段。

    我只需要澄清数据表中的信息。 就这么简单。

    此致、

    Harikrishnan T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harikrishnan、

    该器件可支持高达25MHz 的频率、但用户通常使用2.5MHz。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我还有一个疑问。

    我们是否可以将变压器放置在 PCB 的对侧(同一位置-顶层和底层)?

    如果我们可以采取任何预防措施?

    当我搜索以太网接口的布局指南时、我找到了 Pulse Electronics 的这份应用手册。

    https://www.pulseelectronics.com/wp-content/uploads/2020/12/Pulse_Layout-Considerations-v7.pdf

    根据本应用手册、PHY 和磁体之间应至少保持1英寸的距离。

    我们是否必须遵循这项建议?

    此致、

    Harikrishnan T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harikrishnan、

    我们可以在 PCB 的两侧放置变压器(同一位置-顶层和底层)吗?

    您是否要将其中一条布线布置到变压器的底部、然后再布置回顶部、以便两条布线都位于连接器的同一层?

    当我搜索以太网接口的布局指南时、我找到了 Pulse Electronics 的这份应用手册。

    https://www.pulseelectronics.com/wp-content/uploads/2020/12/Pulse_Layout-Considerations-v7.pdf

    根据本应用手册、PHY 和磁体之间应至少保持1英寸的距离。

    我们是否必须遵循这项建议?

    [/报价]

    我们没有此要求。 每条 MDI 布线的总长度应小于2英寸或2000密耳。 如需更多信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snla387/snla387.pdf?ts=1684776849250&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我将附加有关 PHY、变压器和连接器放置的假设。

    连接器不是 RJ45。 以紫外颜色突出显示的 PHY 和变压器意味着它们放置在顶部和底部(相同位置)。

    这是一个假设。 我们能像这样放置吗? 顶层 PHY 到顶层变压器底层也是如此。

    我能不能这样的地方? 仅需要变压器放置方面的说明。

    我要在布局中移动 PHY。

    此致、

    Harikrishnan T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harikrishnan、

    我们的指南不禁止将变压器放置在电路板的相对侧。

    但是、请确保布线的长度匹配、并考虑串扰和残桩。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您提供有关查询的信息。

    我还有一个关于 SMI 接口(串行管理接口)的查询。

    根据 IEEE 802.3-2022第22条第22.3.4节、MDC 和 MDIO 之间的延迟可以是0ns (最小值)至300ns (最大值)。

    但在 DP83869HM 数据表第16页中、MDC 至 MDIO 延迟指的是0ns (最小值)至10ns (最大值)。

    您能解释一下为什么与 IEEE 存在偏差吗? 上述时序在数据表中是否为10ns 误差?

    此致、

    Harikrishnan T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harikrishnan、

    数据表应正确无误。 0ns 至10ns 仍符合0ns 至300ns 的 IEEE 规范、只是我们的器件设计为具有10ns 的最大 MDC 至 MDIO 延迟。  

    此致、

    Melissa