Other Parts Discussed in Thread: LDC3114, LDC1314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LDC3114、 LDC1314您好!
我正在使用这种过时的 IC 来扫描键盘。 IC - MM74C922WM。
您是否携带可以读取4 x 4键盘的 IC?
我需要以位数表示响应、而不是 I2C、因为此设计中没有 I2C/SPI 总线。
此致、
Divakar