This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MM74C922WM 替代产品

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114, LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233863/mm74c922wm-replacement

主题中讨论的其他器件:LDC3114LDC1314

您好!

我正在使用这种过时的 IC 来扫描键盘。 IC - MM74C922WM。

您是否携带可以读取4 x 4键盘的 IC?

我需要以位数表示响应、而不是 I2C、因为此设计中没有 I2C/SPI 总线。

此致、

Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有类似的器件。 如今、这是通过微控制器实现的、μ I²C 甚至更频繁地使用微控制器实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    除此之外、我们还有一些 采用电感式感应器件的键盘参考设计。 LDC3114等器件仍然使用 I2C、但只需要在启动时进行配置、然后可以为按钮按压提供数字输出。  

    此致、  
    贾斯汀·贝格尔