This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65DPHY440SS

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234672/sn65dphy440ss-sn65dphy440ss

器件型号:SN65DPHY440SS
请问、在高温环境下、SN65DPHY440SS 的 EQ 功能(最大5dB)是否会在一定程度上降低? 如果答案是"是"、那么性能会下降多少? 谢谢。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EQ 将随温度变化、但我没有显示 EQ 变化程度的数据。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。 这意味着我需要注意 MIPI 路径上的插入损耗、并在设计中保留裕度。 预留多少钱是合适的? 有任何经验价值吗? 
    谢谢
    海
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海

    我没有实际数字、但查看其他器件在整个温度范围内的 EQ 增益曲线、您将需要保留2dB 裕度。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,非常感谢!