请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DPHY440SS 请问、在高温环境下、SN65DPHY440SS 的 EQ 功能(最大5dB)是否会在一定程度上降低? 如果答案是"是"、那么性能会下降多少? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问、在高温环境下、SN65DPHY440SS 的 EQ 功能(最大5dB)是否会在一定程度上降低? 如果答案是"是"、那么性能会下降多少? 谢谢。