This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E05U06:ESD

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6E05U06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228102/tpd6e05u06-esd

器件型号:TPD6E05U06
客户反馈使用此产品时无法满足 USB3.0要求。 
我们是否具有相关的高速测试的 SI 模式?
或任何其他实验结果?
可以说服客户这不是我们的器件的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我们拥有通过该器件的6Gbps HDMI 信号眼图:  

    USB3.0的最大数据速率应为5Gbps、因此此器件完全能够支持该信号速度。

    客户是否对其电路板上的此器件有问题?

    线迹长度和线路上的其他元件等许多因素会增加电容、从而可能导致系统不合规。

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们只是说:如果没有我们的器件测试结果是好的。

    如图所示、如果我们的板载器件出现问题、则表明情况不佳、并且阻抗无法满足 USB3.0的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其他可以向客户展示的材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加来自客户的评论:

    "您能为我们提供 SI 模型和测试数据吗? 该规范包含高频参数测试。 因此应该有 SI 模型和相关的测试信息。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    提供的数据清楚地表明该器件可以支持比 USB3.0快1Gbps 的信号。 低速信号下的眼图会更好。

    该数据是在 布线经过优化的电路板上获得的、以更大限度地减少干扰、如果电路板布局  在 USB 信号布线上具有高电容、则这可能会导致系统不合规。

    插入图还显示了该器件 在~4Ghz (8Gbps)下的差分插入损耗为-3dB。  

    产品页面上提供了 IBIS 和 S 参数模型。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户关注的是阻抗、而不是图表。

    1. S 模型下载的是模拟数据还是测量数据?

    此数据域的横坐标是日志模型、而不是线性模型。 从此数据得出的阻抗不准确、但阻抗显然具有一个低点。


    2.能否提供以下产品(PN:TPD6E05U06RVZR)中显示的线性 S 模型或阻抗测试结果(根据 USB3.0标准测试结果)?
    现在、他们重点关注阻抗指标、而不是眼图或 IL。

    3. USB3.0关联的阻抗规格为90+/-15欧姆。 因此、如果不能满足该要求、则可将该产品视为不合格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastian Muriel 

    您可以帮助回答这个问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我很抱歉我在商务旅行中迟到了回复。

    1.使用模拟数据创建 S 参数模型

    2.我们目前没有该器件的线性 S 模型或阻抗测试结果。  

    3.无法避免 ESD 二极管出现一定的阻抗不匹配、以保护频率在 GHz 范围内的信号。 器件本身可以支持 USB3.0、因此这不是问题、  必须优化 PCB 布局以更大限度地减少反射。 布线长度可能过长、无法添加 TPD6E05U06而不会使系统不合规。 您能否提供布局? 也是不带 ESD 二极管的 VNA 波形图像。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的阻抗图是 PCBA w ESD (红色迹线)和 不带 ESD (黑色迹线)的阻抗比较。  这表明不具有 ESD 的 PCB 布线约为90欧姆。 连接 ESD 后、阻抗下降约20欧姆。

    下图是 ESD 足迹及其下方的空洞。 如下面的 PCB 层叠所示、PCB 具有6层。 ESD 连接在底部。

    除了优化 PCB 布局之外、客户还想了解 ESD 本身的阻抗性能。 如果 ESD阻抗太低、则 ESD 可以将 PCB 的高阻抗拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    可以使用电容较低的二极管、以帮助 尽量减少反射。  

    我将为此器件设置 TDR 仿真、并于周一将结果发布在此处、以便更好地了解二极管阻抗。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    很抱歉我本周余下的时间仍在出差、我将在本周结束前向您提供该模拟。

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    很抱歉打扰您。

    但是客户还在等待结果。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    是否有任何反馈?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    对于延迟、很抱歉、下面是仿真结果。 我在仿真中没有看到20欧姆的下降、但客户板的布线特性会以不同的方式影响阻抗结果。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户反馈:  

    "请您提供有关仿真的更详细信息吗? 根据下面的阻抗图、我们很难理解您的仿真。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我将给您发送一封电子邮件、让我们 离线处理。

    此致、

    塞巴斯蒂安