This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1441-Q1:在待机模式下唤醒

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1431-Q1, TLIN1441-Q1, TLIN1028-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234965/tlin1441-q1-wake-up-in-standby-mode

器件型号:TLIN1441-Q1
主题中讨论的其他器件: TLIN1028-Q1、TLIN1431-Q1

您好、专家:  

我对 待机模式下的唤醒要求有一些疑问。  

首先、在客户的用例中、 对 MCU 有一些唤醒检测要求、因此它们需要打开 LDO 来为 MCU 供电、但在这种情况下需要更低的功耗。 因此它们只能使用待机模式。  

但客户要求 TLIN1441-Q1 能够 检测 LIN 总线上的唤醒请求、然后通过 RXD 引脚唤醒 MCU (高电平至低电平下降沿可以唤醒 MCU)。  

根据数据表、TLIN1441-Q1的 RXD 在待机模式下始终为低电平。  

您能否确认我的理解是否正确? 如果是、是否有任何权变措施?  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    让我来咨询我们的设计团队、马上与您联系。 我首先想到的是、RXD 在待机模式下始终为低电平、这是因为我们的预期是您仅因唤醒请求而处于待机模式。 不过、您也可以在上电后进入待机模式、如果是这种情况、我需要验证 RXD 是否也为低电平、或者 RXD 是否为高电平、如果为高电平、它是否会无论如何响应唤醒请求。  

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如果有任何权变措施、请帮助内部检查。  

    客户的项目可能存在风险。  

    我感到困惑的是、TLIN1028-Q1在待机模式下的行为与 TLIN1441-Q1的不同。 TLIN1028-Q1完全符合客户要求。  

    我还检查了 TLIN1431-Q1、它看起来与 TLIN1441-Q1具有相同的行为。 我可以知道背后的原因吗?  

    谢谢!

    温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    我确认 TLIN1441-Q1在待机模式下始终保持 RXD 低电平。 TLIN1028-Q1和 TLIN1431-Q1不这么做的原因是、这些器件是在开发后推出的、并根据多个客户的要求决定提供此功能。 我们未更新 TLIN1441-Q1以包含此内容。

    客户是在 PIN 模式还是 SPI 模式下使用器件? 如果它们使用 SPI 模式、nINT 引脚将在从 LIN 总线接收到 WUP 时变为低电平、寄存器0x0C 中有一个针对它的中断。 那么、这可能是 MCU 唤醒它的指示器。

    此致、

    埃里克·哈克特