主题中讨论的其他器件: TLIN1028-Q1、TLIN1431-Q1
您好、专家:
我对 待机模式下的唤醒要求有一些疑问。
首先、在客户的用例中、 对 MCU 有一些唤醒检测要求、因此它们需要打开 LDO 来为 MCU 供电、但在这种情况下需要更低的功耗。 因此它们只能使用待机模式。
但客户要求 TLIN1441-Q1 能够 检测 LIN 总线上的唤醒请求、然后通过 RXD 引脚唤醒 MCU (高电平至低电平下降沿可以唤醒 MCU)。
根据数据表、TLIN1441-Q1的 RXD 在待机模式下始终为低电平。
您能否确认我的理解是否正确? 如果是、是否有任何权变措施?
谢谢!
温伊登