This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL112:CQ 放电电流

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236883/tiol112-cq-discharge-current

器件型号:TIOL112

大家好、

我的客户正在检查 TIOL112的行为。

在推挽模式下、当它们将 EN 和 TX 的状态从 EN=H、TX=L (=>CQ=L+)更改为 EN=L、TX=L (=>CQ=Hi-Z)时、CQ 输出电压阶跃 为3~4V、然后在40ms 后完全放电。

由于数据表中的 CQ 放电电流规格具有"V (CQ)>=5V"条件、我认为这是原因。 您能解释一下发生了什么? 40ms 是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirai-san:

    当 EN 引脚从高电平转换为低电平时、内部电感器退磁钳位会开启40ms。  如果有一个电感负载连接到已通电的 CQ 引脚、则当 CQ 引脚变为高阻态时、将出现较大的反冲瞬态电压尖峰、该内部钳位将有助于对电感器进行退磁、并且在不触发 ESD 单元的情况下快速安全地实现退磁。

    此致、

    乔纳森