Other Parts Discussed in Thread: TIOL112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIOL112 大家好、
我的客户正在检查 TIOL112的行为。
在推挽模式下、当它们将 EN 和 TX 的状态从 EN=H、TX=L (=>CQ=L+)更改为 EN=L、TX=L (=>CQ=Hi-Z)时、CQ 输出电压阶跃 为3~4V、然后在40ms 后完全放电。
由于数据表中的 CQ 放电电流规格具有"V (CQ)>=5V"条件、我认为这是原因。 您能解释一下发生了什么? 40ms 是什么?

此致、