Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, TUSB1002A
主题中讨论的其他器件: TUSB1002A
您好、专家、
我会将 DS125BR111用作 USB Gen1/5Gbps 和 Gen2/10Gbps 的转接驱动器。 对于电路板引线和设置等方面的设计、是否有任何技术要点?
此致、
铁津市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, TUSB1002A
您好、专家、
我会将 DS125BR111用作 USB Gen1/5Gbps 和 Gen2/10Gbps 的转接驱动器。 对于电路板引线和设置等方面的设计、是否有任何技术要点?
此致、
铁津市
你好铁
关于电路板走线要求、请参阅以下注释:
-将整个通道的最大衰减限制为-34 dB @ 6 GHz(建议在达到衰减上限时进行建模和仿真)
-使用100Ω Ω 线迹,松散耦合以简化布线长度差异。
-将交流耦合电容放置在靠近通道段接收器端的位置,以尽量减少反射。
您是否能够分享有关该应用的更多信息、例如电路板布线材料/长度(预期插入损耗)以及信号链中是否存在链路训练? 这样、我就可以针对转接驱动器寄存器设置提供更精确的建议。
谢谢!
埃文
你好铁
-使用100Ω μ m 线迹,松散耦合以简化布线长度差异。
我应该澄清一点、100Ω Ω 建议是差分阻抗。 您的应用的预期布线阻抗是多少?
我希望 TUSB1002A 和 DS125BR111在本例中都能工作、但 DS125BR111可能因功耗更低而更可取。 您是否能够分享有关应用要求的更多信息?
谢谢!
埃文