This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:用于 USB Gen1/Gen2转接驱动器

Guru**** 2510985 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236091/ds125br111-use-for-usb-gen1-gen2-redriver

器件型号:DS125BR111
主题中讨论的其他器件: TUSB1002A

您好、专家、

我会将 DS125BR111用作 USB Gen1/5Gbps 和 Gen2/10Gbps 的转接驱动器。 对于电路板引线和设置等方面的设计、是否有任何技术要点?

此致、

铁津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好铁

    关于电路板走线要求、请参阅以下注释:

    -将整个通道的最大衰减限制为-34 dB @ 6 GHz(建议在达到衰减上限时进行建模和仿真)
    -使用100Ω Ω 线迹,松散耦合以简化布线长度差异。
    -将交流耦合电容放置在靠近通道段接收器端的位置,以尽量减少反射。

    您是否能够分享有关该应用的更多信息、例如电路板布线材料/长度(预期插入损耗)以及信号链中是否存在链路训练? 这样、我就可以针对转接驱动器寄存器设置提供更精确的建议。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的快速响应。

    我会将其用于 USB 3.1 Gen2器件的转接驱动器。 它位于 HD3SS3320 Type-C MUX 旁边。 但是布线阻抗为100Ω Ω…… 它可以使用其他选择。

    TUSB1002A 更适合吗?

    谢谢。

    铁津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好铁

    -使用100Ω μ m 线迹,松散耦合以简化布线长度差异。

    我应该澄清一点、100Ω Ω 建议是差分阻抗。 您的应用的预期布线阻抗是多少?

    我希望 TUSB1002A 和 DS125BR111在本例中都能工作、但 DS125BR111可能因功耗更低而更可取。 您是否能够分享有关应用要求的更多信息?

    谢谢!
    埃文