This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813S-Q1:通信问题

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813S-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234127/dp83tc813s-q1-communication-issue

器件型号:DP83TC813S-Q1

您好、专家!

背景:

客户正在 车辆中将 DP83TC813S-Q1用于 VCU。 这是平台信息:  

  • MCU: R7F702301BFABG-C
  • PHY: DP83TC813SRHFRQ1
  • 3.3V 电源: TPS74633PQWDRBRQ1

原理图如下所示:  

问题描述:  

新一批 PCBA 已修补、它在返回电路板后的调试期间正常。 将汽车以太网转换器(100Base-T1)与双绞线相连后、可显示阻抗匹配。 
实际的代码测试也可以正常地与 PC 通信。 (多个上电和断电测试)。 一周后、重新使用双绞线连接到汽车以太网转换器以测试该功能。
此时阻抗不匹配。 通过软件调试、可以读取到连接状态良好(1)、但物理链路层信号质量为0 (最坏情况)
您能否对此发表评论并向客户提供一些建议? 谢谢。



此致
郭松珍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen:

    客户是否尝试过使用其他电缆、一周后结果如何?

    该问题是否与信号质量有关、一周后您是否注意到不同的值?

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我们可以将电路中的 ESD 部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。