请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8042A 数据表中给出了 XI 的最大额定值。 (请见下方)
XI 的输入电压 VIL (max)和 VIH (min)是多少?
我目前正在考虑连接一个输出为1.8V 的振荡器。
输出规定如下。
电压(最大值):0.182V
VOH (最小值):0.160V

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中给出了 XI 的最大额定值。 (请见下方)
XI 的输入电压 VIL (max)和 VIH (min)是多少?
我目前正在考虑连接一个输出为1.8V 的振荡器。
输出规定如下。
电压(最大值):0.182V
VOH (最小值):0.160V