This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:XI 的输入电压 VIL (max)和 VIH (min)是多少?

Guru**** 2542880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238259/tusb8042a-what-is-the-input-voltage-vil-max-and-vih-min-of-xi

器件型号:TUSB8042A

数据表中给出了 XI 的最大额定值。 (请见下方)
XI 的输入电压 VIL (max)和 VIH (min)是多少?
我目前正在考虑连接一个输出为1.8V 的振荡器。
输出规定如下。
电压(最大值):0.182V
VOH (最小值):0.160V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当直接连接到晶体时、XI 引脚的信号为模拟正弦波。

    这些 VOL/VOH 值是为特定输出电流指定的、因此高阻抗 CMOS 输入的实际输出电压范围会更宽。 总之、1.8V 方波就没有问题了。