This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:波形异常

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237919/pca9548a-abnormal-wavefom

器件型号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件:TCA9548A

团队好,

客户反馈 I2C 波形下降沿异常、请参考图。 请问这是否正常?

谢谢,

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    此波形应该没有问题。  

    这是使用导通 FET (TCA9548A 内部用于电平转换的 NFET)产生的赝像。 这些挂起时间通常低于50ns (I2C 器件都需要采用50ns 抗尖峰脉冲滤波器来消除这种问题)。 由于此挂起时间、我们从未见过客户报告的问题。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    我想知道 TCAxx 的状态是否相同? 谢谢。

    此致、
    海浪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 TCAxx 的含义、我们的系列中有多种 TCA 器件。 所有使用 pass FET 架构进行电平转换的器件都会遇到此问题。

    -鲍比