This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:从 SDA/SCL 反向馈送?

Guru**** 2931720 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237430/pca9306-back-feed-from-sda-scl

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9509

您好!

在设计中使用 PCA9306、我想知道通过 SDA/SCL 引脚是否存在反馈电流问题。

在此设计中、+5V 首先上升、几毫秒后+3V3随之上升。 我知道从 VREF2到 VREF1会有一些泄漏、受200K 的限制。 那么、SDA 和 SCL 信号的泄漏会怎样呢? 5V 上拉电阻器上是否存在从 SDA2到 SDA1、或从 SCL2到 SCL2的泄漏电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    是的、在正常运行期间会有泄漏电流流流回器件的下侧。 当逻辑低电平通过器件传播时、内部 FET 在本质上充当强电阻器。 该泄漏电流将从5V 电源流过器件、然后流回3.3V 侧。  请注意、当传播逻辑高电平时、内部 FET 将处于开路连接、因此1侧与2侧完全隔离、允许外部上拉电阻上升到其电压。  

    如果需要更低的功耗、则需要相应地调整外部上拉电阻器的大小、从而能够实现该功能(不过、会对速度进行折衷、因此您的最大可实现数据速率将受到限制)。

    以下应用手册 深入介绍了如何计算上拉电阻器的值:

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的答复。 我要关注的是5V 上拉电阻器之间存在电流泄漏、并使+3V3提前上升。 根据菜单、首先启动5V 电压、之后启动+3V3电压。 我想弄清楚在上电时是否有电流流过下面的蓝色路径:

    谢谢!

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Olivier、

    感谢您澄清了您的问题。 您的怀疑是正确的、因为当首先加电5V 电源、然后是3.3V 电源时、2侧到1侧会出现泄漏。 这是由于 EN 引脚短接至 VREF2电源、因此在5V 电源斜升时将启用该器件。 未通电后、1侧的电压实际上将为0V、这进一步导致 FET 在线性区域工作、此时将有电流流过 FET。

    如果需要考虑这一点、是否可以使用备选项在外部控制 EN 引脚。 同样重要? (请记住、EN 引脚上的电压必须至少比 VREF1高0.7V)。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的澄清。 在这个设计中、我认为这会是个问题。 我将更改 TCA9509的转换器。

    再次感谢、

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Olivier、

    很高兴我们能够弥补这一差距! 需要注意的是、通过 TCA9509、某一侧不再需要上拉电阻器、因为该侧存在内部电流源。 请确保能够满足 VILC 规范、并考虑数据表第11节中提到的电源建议。  

    此致、

    插孔