请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848K 您能否告知我 PHYAD1至 PHYAD4的弱内部下拉电阻值的范围?
如果没有标称值、则使用以下概念计算弱内部下拉电阻值、这是正确的吗?
・有一个 kΩ"应该使用一个2.2k Ω 电阻器作为下拉或上拉电阻器来改变缺省捆绑选项"
・根据额定值、Vcc=3.3V、VIH (最小值)=2V
考虑到可通过一个外部2.2kΩ Ω 上拉电阻器来保证2V (或更大)的 VIH (最小值)
⇒R = 2.2kΩ×(2V÷(3.3V-2V))≒3.384kΩ(min)
此致、
聪