This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:弱内部下拉电阻的电阻值

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237615/dp83848k-resistor-value-for-weak-internal-pulldown-resistor

器件型号:DP83848K

您能否告知我 PHYAD1至 PHYAD4的弱内部下拉电阻值的范围?

如果没有标称值、则使用以下概念计算弱内部下拉电阻值、这是正确的吗?

・有一个 kΩ"应该使用一个2.2k Ω 电阻器作为下拉或上拉电阻器来改变缺省捆绑选项"

・根据额定值、Vcc=3.3V、VIH (最小值)=2V

考虑到可通过一个外部2.2kΩ Ω 上拉电阻器来保证2V (或更大)的 VIH (最小值)

⇒R = 2.2kΩ×(2V÷(3.3V-2V))≒3.384kΩ(min)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    PHY 内部的弱下拉电阻根据 VIH 和 VIL 来决定。

    弱下拉电阻通常约为10千欧。 因此、您应该不会遇到2.2k Ω 上拉或2.2k 下拉的问题。

    --
    此致、
    Gokul.