请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002A 大家好、
请就我的问题提供建议。
您建议 RX2使用哪种 EQ 电平(插座到主机路径)。
在 RX1路径上(主机到插座路径),插入损耗是可预测的。
然而、在 RX2 (插座到主机路径)上、插入损耗是不可预测的。
因为不同长度的电缆可能会被吸引到插座上。
如果您设置高度 EQ 级别、可能会因短电缆的均衡情况而过载。
相比之下、较低的 EQ 设置可能会 因 长电缆而出现均衡情况。
三田市