This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:您建议 RX2使用哪种 EQ 电平(插座到主机路径)。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240192/tusb1002a-which-eq-level-do-you-recommend-for-the-rx2-receptacle-to-host-path

器件型号:TUSB1002A

大家好、

 

请就我的问题提供建议。

 

您建议 RX2使用哪种 EQ 电平(插座到主机路径)。

在 RX1路径上(主机到插座路径),插入损耗是可预测的。

然而、在 RX2 (插座到主机路径)上、插入损耗是不可预测的。

因为不同长度的电缆可能会被吸引到插座上。

如果您设置高度 EQ 级别、可能会因短电缆的均衡情况而过载。

相比之下、较低的 EQ 设置可能会 因 长电缆而出现均衡情况。

三田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米塔山

    有关如何选择 EQ 的信息、请参阅本 TUSB1002A 配置指南、 https://www.ti.com/lit/an/slla406/slla406.pdf。

    对于 RX2、我建议选择一个能够补偿短电缆的 EQ 值。 对于长电缆情况、主机和器件将为长电缆损耗提供额外的补偿。 如果您选择的 EQ 值对于短电缆而言超过均衡、则不能从过均衡中减去。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:David San、

    感谢您的提示回复。 我明白了。

    三田市