This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:相对于上一个 E2E 主题进行了更新。

Guru**** 2652905 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226527/tusb321ai-update-with-respect-to-previous-e2e-thread

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: TUSB542

上一主题 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209012/tusb321ai-need-schematic-verification-for-usb-3-1-type-c-circuit?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tusb321ai

我们制造了电路、但我们无法使其工作。 我们可以根据 Type-C 连接器的方向观察到 TUSB321AI 上 DIR 引脚和 TUSB542上 SEL 引脚的变化、这意味着方向检测正常运行。

但是、当我们将 USB 3.1摄像头连接到 PCB 时、PC 无法识别该器件。

请告诉我们如何继续调试 TUSB542、或者是否存在其他设计错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来原理图链接已过期、可以再次发送吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请尝试打开下面的链接。

    原理图链接

    此致、

    S·维德哈南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从旧方框图中,您已将 FPC 连接器更改为 type-C 连接器? 还需要将 UFP 的端口引脚更改为 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对于上一主题中附加的方框图、未进行任何更改。

    此外、端口引脚已使用 PCB 上提供的跳线连接到 GND 以进行 UFP 配置。

    首先、我们使用 USB-A 转 Type-C 电缆、可以从 TUSB321AI 获得输出、以在 TUSB542的 DIR 引脚/SEL 引脚上实现 Type-C 方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于柔性连接器、电缆是否将 SSRX 连接至摄像机的 SSTX 或摄像机的 SSRX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB542的 SSRx 连接到摄像机的 SSRx、我假设 Tx-Rx 交叉发生在 USB-A 转 Type C 电缆中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用 WebEx 吗? 您可以很快地了解该系统的工作原理。

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    当然、这会很有帮助。 请告诉我一个适合您的时间。

    您可以将会议邀请分享到 vidhyanandhan.s@cynlr.com

    此致、

    S·维德哈南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们尝试移除摄像头 Tx 侧的耦合盖如建议,它没有帮助。  

    如有讨论、再次检查原理图后、请向我们提供最新信息。

    此致、

    S·维德哈南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以通过 C-C 电缆连接到 Type-C 端口?

    此致?

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    尝试使用 USB 3.1 C-C 电缆、问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB542 CONF 引脚的电流设置是多少?

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试使用默认配置和最低配置。

    此致、

    S·维德哈南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否从 Type-C 模式获取 SSTX1或 SSTX2上的波形?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     2GHz 范围内、我们没有在 SSTX1或 SSTX2上获得任何信号、预期的频率是多少? 是否有任何可供我们参考的波形?

    TI 参考设计中的引脚排列与数据表不同、其中一个文档中出现了错误、请阐明我们可以选择的正确引脚。

    Rgds、Mallick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表应该是正确的,您选择了哪个参考设计?

    最好的布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB542EVM —TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器2:1 MUX 评估模块

    您能回答一下预期的波形和频率吗?

    Rgds、Mallick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚17/18是输出信号、它应该发出脉冲信号。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mallick:

      能否 再次发送原理图链接? 需要确保引脚排列是否正确。

    最佳

    大脑