Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB542
主题中讨论的其他器件: TUSB542
我们制造了电路、但我们无法使其工作。 我们可以根据 Type-C 连接器的方向观察到 TUSB321AI 上 DIR 引脚和 TUSB542上 SEL 引脚的变化、这意味着方向检测正常运行。
但是、当我们将 USB 3.1摄像头连接到 PCB 时、PC 无法识别该器件。
请告诉我们如何继续调试 TUSB542、或者是否存在其他设计错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB542
我们制造了电路、但我们无法使其工作。 我们可以根据 Type-C 连接器的方向观察到 TUSB321AI 上 DIR 引脚和 TUSB542上 SEL 引脚的变化、这意味着方向检测正常运行。
但是、当我们将 USB 3.1摄像头连接到 PCB 时、PC 无法识别该器件。
请告诉我们如何继续调试 TUSB542、或者是否存在其他设计错误。
您好、Brian、
当然、这会很有帮助。 请告诉我一个适合您的时间。
您可以将会议邀请分享到 vidhyanandhan.s@cynlr.com
此致、
S·维德哈南德
您能回答一下预期的波形和频率吗?
Rgds、Mallick