Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 您好!
我有一张卡、其中包含2个连接到 XIO2001的 FPGA。 我有一个问题,有时电脑在开机时挂起。 两个 FPGA 在内容上是相同的、而且2个 FPGA 知道如何在卡正常工作时将它们自己标识为两个不同的 PCI。 在计算机在加电时卡住的卡中、我每次都尝试对一个 FPGA 进行编程、而另一个 FPGA 没有编程。 对连接到 CLK0的 FPGA 进行编程时、计算机会在上电时冻结。 当对 CLK1的 FPGA 进行编程而另一个未编程时、计算机启动没有问题、并且系统中存在 PCI (Windows 管理器)。
在 XIO2001初始化期间、BUS0和 BUS1之间是否有任何差异?
您是否有任何想法要查看更多内容?
谢谢!
吉西·戈尔登贝格