This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI 总线0和1之间是否有任何差异?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240511/xio2001-is-there-any-difference-between-pci-bus-0-and-1

器件型号:XIO2001

您好!

我有一张卡、其中包含2个连接到 XIO2001的 FPGA。 我有一个问题,有时电脑在开机时挂起。 两个 FPGA 在内容上是相同的、而且2个 FPGA 知道如何在卡正常工作时将它们自己标识为两个不同的 PCI。 在计算机在加电时卡住的卡中、我每次都尝试对一个 FPGA 进行编程、而另一个 FPGA 没有编程。 对连接到 CLK0的 FPGA 进行编程时、计算机会在上电时冻结。 当对 CLK1的 FPGA 进行编程而另一个未编程时、计算机启动没有问题、并且系统中存在 PCI (Windows 管理器)。

 

在 XIO2001初始化期间、BUS0和 BUS1之间是否有任何差异?

您是否有任何想法要查看更多内容?

谢谢!

吉西·戈尔登贝格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossy:

    我将确保在时钟控制寄存器(PCI 寄存器偏移中的 D8h)中启用 CLKOUT (0/1)。 此外、如果生效(PCI 寄存器偏移中的 D4H)、POWER_OVRD 可能会意外覆盖 CLKOUT 的使能。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢! 我来看看。

    谢谢!

    吉西