This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:IEEE1588-PTP 的 MII 主/从操作

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239777/dp83822h-mii-master-slave-operation-for-ieee1588-ptp

器件型号:DP83822H

您好!

我们在 MII 模式下对 IEEE1588 PTP 使用 DP83822 PHY。 主器件/从器件操作的产品说明书中进行了详细说明。

对于 PTP、MII 主/从运行是否有任何配置选项需要。

此外、当我们为 PRXER、PRXDV 等信号使用电压转换器 IC 时、为了提供 Strap 配置选项、我们需要将这些信号上拉或下拉。 那么必须将电阻器放置在何处呢? (在处理器侧或 PHY IC 侧)

此致

桑迪普

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    MII 接口不支持主/从操作。 如果您希望系统处于 MII 模式、只需 为 DP83822 PHY 搭接 RX_DV 和 RX_ER 引脚。 自举电阻应靠近 PHY 放置。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    1.我们的目标是设计一个基于 IEEE 1588 PTP 的与 DP83822的通信、是否可以采用 MII 模式?  

    2.您能指定 MII 模式的自举选项吗? 是否有专门用于搭接选项的.document?

    3.我们为以太网接口提供 RJ45和光纤 SFP 端口。 是否有任何专门用于 RJ45/光学通信的搭接选项。

    谢谢。此致、

    桑迪普 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    • 是的、在 MII 模式下可支持 IEEE 1588 PTP (起始帧检测)。  
    • 应在 MII 模式下使 TX_ER 和 RX_DV 保持开路
    • COL 引脚可启用 DP83822光纤应用。

    有关 Strap 配置的更多信息、以下视频将提供帮助:

    https://www.ti.com/video/6116552664001?keyMatch=BOOTSTRAP%20VIDEO

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的支持。 我需要对上面的回复做一些澄清。

    • 应在 MII 模式下使 TX_ER 和 RX_DV 保持开路
      • 它是 RX_ER (表示为 TX_ER)吗?
    • COL 引脚可启用 DP83822光纤应用。
      • 实现 列 引脚 ‘为 FX_EN:当设置为‘1’时使能100BASE-FX。 为了启用 FX_EN、我们需要设置为模式2或3.SO 列 引脚连接到13K/1.96K (理想 RH (kΩ Ω))和6.2K/1.96K (理想 RL (kΩ Ω))、如图所示
      • 保持 LED_0引脚断开状态应为100BASE-FX、全双工

    这是我们应该如何操作用于光纤应用的 DP83822吗?   

    关于

    桑迪普 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    • 很抱歉耽误你的时间。 是的、您说得对、我是指 RX_ER、而不是 TX_ER。
    • 是的、您对纤维束带陈述的回答正确。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的支持。

    此致

    桑迪普 S