您好!
我们在 MII 模式下对 IEEE1588 PTP 使用 DP83822 PHY。 主器件/从器件操作的产品说明书中进行了详细说明。
对于 PTP、MII 主/从运行是否有任何配置选项需要。
此外、当我们为 PRXER、PRXDV 等信号使用电压转换器 IC 时、为了提供 Strap 配置选项、我们需要将这些信号上拉或下拉。 那么必须将电阻器放置在何处呢? (在处理器侧或 PHY IC 侧)
此致
桑迪普
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 MII 模式下对 IEEE1588 PTP 使用 DP83822 PHY。 主器件/从器件操作的产品说明书中进行了详细说明。
对于 PTP、MII 主/从运行是否有任何配置选项需要。
此外、当我们为 PRXER、PRXDV 等信号使用电压转换器 IC 时、为了提供 Strap 配置选项、我们需要将这些信号上拉或下拉。 那么必须将电阻器放置在何处呢? (在处理器侧或 PHY IC 侧)
此致
桑迪普
尊敬的 Hillman:
1.我们的目标是设计一个基于 IEEE 1588 PTP 的与 DP83822的通信、是否可以采用 MII 模式?
2.您能指定 MII 模式的自举选项吗? 是否有专门用于搭接选项的.document?
3.我们为以太网接口提供 RJ45和光纤 SFP 端口。 是否有任何专门用于 RJ45/光学通信的搭接选项。
谢谢。此致、
桑迪普 S
Sandeep、您好!
有关 Strap 配置的更多信息、以下视频将提供帮助:
https://www.ti.com/video/6116552664001?keyMatch=BOOTSTRAP%20VIDEO
--
此致、
林希尔曼
尊敬的 Hillman:
感谢您的支持。 我需要对上面的回复做一些澄清。
这是我们应该如何操作用于光纤应用的 DP83822吗?
关于
桑迪普 S