This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:需要澄清4级自举电压比

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238243/dp83822i-need-clarification-on-4-level-strap-voltage-ratio

器件型号:DP83822I

您好!

您能帮助澄清 DP83822I 器件的表8.9.4:  
根据数据表、VDDIO 是一个由外部馈送的电源电压。

为什么有一个选项可以使用搭接选项来修改 VDDIO?  

您能否在此举一个例子、例如模式2的含义。

谢谢、此致

克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    表8-9描述了用于调试的阈值电压。 这些阈值电压通常被描述为 VDDIO 的比率、因为 VDDIO 可以是1.8V、2.5V 或3.3V。
    每种模式的阈值电压指器件保持在该特定模式下的电压。
    数据表中提到了这些电压、因为一些客户喜欢进行计算和测量、以验证自举是否正常工作。

    例如 当复位状态下的引脚电压保持在0.148* VDDIO 和0.181* VDDIO 之间时、PHY 保持在 MODE2状态。

    简而言之、这不是 VDDIO 的搭接、而是选择特定搭接模式的阈值电压(以 VDDIO 的倍数列出)。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这很清楚、但是这些模式意味着什么。 正如我所看到的、这些模式并没有清晰的定义。 我们的问题是、我们已将此引脚连接到光学收发器的 SD 引脚、因此在启动期间可能会有两个不同的电压(驱动 FO 电缆/FO 电缆未插入)。 在启动期间、对于逻辑低电平、该电压实际上为0.3V;对于逻辑高电平、该电压实际上为1.24V、因为在 PHY 中有9k 的下拉电阻。 PHY 正确启动后、出现0.3V 或1.8V。 对于连接 FO 电缆 (1.24V)的情况、我们没有问题、但在连接0.3V 的情况下、由于 PHY 未启动、因此出现问题。 当我看到我们的电压并计算不同模式的电压时、我看到0.3V 用于模式2、1.24V 用于模式4。  因此、我的问题主要是这些模式是什么、以及为什么在 Mode2 (0.3V) PHY 中不工作、而在 Mode4 (1.24V)模式中、PHY 是工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    让我和我的团队讨论这个问题、并在一天内与您联系。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我想了解为什么当此信号检测引脚(LED_1)直接由 SFP 模块驱动时电压分别为0.3V 和1.24V。
    此引脚上驱动的电压不是轨到轨电压的任何原因?

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、此主题已经在主题"DP83822IF Pin24 signla Detect"中、我无法访问。 问题在于 PHY 由1V8供电、收发器由3V3供电、因此必须有电压转换器、我们使用 BC846BW 进行 IF。 因此 FO 收发器有逻辑高电平3,3V PHY 得到1,24V,因为内部下拉9k (我们有4k7上拉永久连接),这是可以的。 但如果瞬变具有逻辑0、它实际上有0、25V、因为 FO 收发器不是轨到轨、并且 PHY 10得到0、25V 或相似值、这导致 PHY 进入数据表中的未记录测试模式:-(。  

    因此、我的主要问题是、   当 PHY 设置为 MODE3时、到底是什么窗口导致 PHY 进入未记录的测试模式。 我们需要知道上限和下限才能正确设置值。 从上一次谈话中,我们看到下限应为0098*VDD,但这是上限。 此温度是否适用于竞争温度范围? 当我们可以预期该未记录的特征将正式提交给 DS 时?

    DS 中还写道、FO 收发器可以连接到 PHY、但这非常危险、因为信号检测引脚并非由必须是轨到轨的标准定义、因此我们基本上遵循您的建议、但设计失败、因为您具有此未记录的功能。 :-(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    0.098*VDDIO 的下限适用于所有温度范围。 因此、您必须确保引脚电压在所有条件下都低于该电压。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能否也向我们提供此无记录测试模式不需要的上限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    电压必须高于0.694×VDDIO。

    --
    此致、
    Gokul.