Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822IF
您好!
您能帮助澄清 DP83822I 器件的表8.9.4:
根据数据表、VDDIO 是一个由外部馈送的电源电压。
为什么有一个选项可以使用搭接选项来修改 VDDIO?
您能否在此举一个例子、例如模式2的含义。
谢谢、此致
克劳斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Klaus、您好!
表8-9描述了用于调试的阈值电压。 这些阈值电压通常被描述为 VDDIO 的比率、因为 VDDIO 可以是1.8V、2.5V 或3.3V。
每种模式的阈值电压指器件保持在该特定模式下的电压。
数据表中提到了这些电压、因为一些客户喜欢进行计算和测量、以验证自举是否正常工作。
例如 当复位状态下的引脚电压保持在0.148* VDDIO 和0.181* VDDIO 之间时、PHY 保持在 MODE2状态。
简而言之、这不是 VDDIO 的搭接、而是选择特定搭接模式的阈值电压(以 VDDIO 的倍数列出)。
--
此致、
Gokul.
您好、这很清楚、但是这些模式意味着什么。 正如我所看到的、这些模式并没有清晰的定义。 我们的问题是、我们已将此引脚连接到光学收发器的 SD 引脚、因此在启动期间可能会有两个不同的电压(驱动 FO 电缆/FO 电缆未插入)。 在启动期间、对于逻辑低电平、该电压实际上为0.3V;对于逻辑高电平、该电压实际上为1.24V、因为在 PHY 中有9k 的下拉电阻。 PHY 正确启动后、出现0.3V 或1.8V。 对于连接 FO 电缆 (1.24V)的情况、我们没有问题、但在连接0.3V 的情况下、由于 PHY 未启动、因此出现问题。 当我看到我们的电压并计算不同模式的电压时、我看到0.3V 用于模式2、1.24V 用于模式4。 因此、我的问题主要是这些模式是什么、以及为什么在 Mode2 (0.3V) PHY 中不工作、而在 Mode4 (1.24V)模式中、PHY 是工作的。
大家好、此主题已经在主题"DP83822IF Pin24 signla Detect"中、我无法访问。 问题在于 PHY 由1V8供电、收发器由3V3供电、因此必须有电压转换器、我们使用 BC846BW 进行 IF。 因此 FO 收发器有逻辑高电平3,3V PHY 得到1,24V,因为内部下拉9k (我们有4k7上拉永久连接),这是可以的。 但如果瞬变具有逻辑0、它实际上有0、25V、因为 FO 收发器不是轨到轨、并且 PHY 10得到0、25V 或相似值、这导致 PHY 进入数据表中的未记录测试模式:-(。
因此、我的主要问题是、 当 PHY 设置为 MODE3时、到底是什么窗口导致 PHY 进入未记录的测试模式。 我们需要知道上限和下限才能正确设置值。 从上一次谈话中,我们看到下限应为0098*VDD,但这是上限。 此温度是否适用于竞争温度范围? 当我们可以预期该未记录的特征将正式提交给 DS 时?
DS 中还写道、FO 收发器可以连接到 PHY、但这非常危险、因为信号检测引脚并非由必须是轨到轨的标准定义、因此我们基本上遵循您的建议、但设计失败、因为您具有此未记录的功能。 :-(