This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:与 MAP 测试相关的问题。

Guru**** 2895430 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238261/ds90ub948-q1-questions-related-to-the-map-test

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

嗨、团队,

客户使用948进行地图测试、并且有几个问题、请帮助回答这些问题。

1 μ、A

在上图中、确定"确定"正常"的基础是什么?

2、 如果测试结果全部为绿色、如何选择 EQ? 我们可以实施其他参考测试吗?

3、在测试地图时、是否对从反序列化中提取的 IIC 线束的长度有任何要求? 如果我们测试高温和低温状态、我们需要将 IIC 和 GND 从培养箱中取出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    1) 1)最小建议旨在为我们的自适应 EQ 留出足够的裕度、以在链路上保持稳定。 如图所示、至少三个连续的 EQ 级别必须有4个连续的绿色条、其中两个级别必须创建一个2x4矩形。

    2)如果整个测试结果为绿色、则表示链路非常强、没有任何可测量的错误。 不建议选择特定的 EQ、但应允许自适应 EQ 自行运行和稳定。

    3) 3)我们对来自解串器的 I2C 线的长度没有任何指导。 您必须以各种长度检查信号的状态、以了解导线可以使用多长时间。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    客户还有几个问题。 请继续帮助回答:

    1. MAP 测试中的 SP 指的是什么? 我们可以自行调整吗?

    2. EOM 的判断标准能否根据贵公司客户的测试结果进行量化?

    3.地图测试将中断,IIC 连接正常。 重新启动软件并再次进行测试后、在大约2分钟内仍会中断。 是软件错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    1) SP 表示频闪灯位置。 这本质上表示眼图中正在采样的位置。 这是可以调节的。 增加"时钟延迟"将导致较早的选通位置、而增加"数据延迟"将导致较晚的选通位置。

    2) 2)您能解释您的意思吗? 我对你问的问题有点困惑。 除此之外、当您说 EOM 时、您指的是 MAP 吗? 我们的 FPD-Link III 器件不支持 EOM。

    3) 3)您能否提供有关您的设置的更多详细信息并提供测试的输出? 还要确认连接到 DES 端的 ALP 而不是 SER、这是因为必须插入 DES、才能使映射测试正常工作。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森