主题中讨论的其他器件:ALP
嗨、团队,
客户使用948进行地图测试、并且有几个问题、请帮助回答这些问题。
1 μ、A 
在上图中、确定"确定"正常"的基础是什么?
2、 如果测试结果全部为绿色、如何选择 EQ? 我们可以实施其他参考测试吗?
3、在测试地图时、是否对从反序列化中提取的 IIC 线束的长度有任何要求? 如果我们测试高温和低温状态、我们需要将 IIC 和 GND 从培养箱中取出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队,
客户使用948进行地图测试、并且有几个问题、请帮助回答这些问题。
1 μ、A 
在上图中、确定"确定"正常"的基础是什么?
2、 如果测试结果全部为绿色、如何选择 EQ? 我们可以实施其他参考测试吗?
3、在测试地图时、是否对从反序列化中提取的 IIC 线束的长度有任何要求? 如果我们测试高温和低温状态、我们需要将 IIC 和 GND 从培养箱中取出。
您好、Alan!
1) 1)最小建议旨在为我们的自适应 EQ 留出足够的裕度、以在链路上保持稳定。 如图所示、至少三个连续的 EQ 级别必须有4个连续的绿色条、其中两个级别必须创建一个2x4矩形。
2)如果整个测试结果为绿色、则表示链路非常强、没有任何可测量的错误。 不建议选择特定的 EQ、但应允许自适应 EQ 自行运行和稳定。
3) 3)我们对来自解串器的 I2C 线的长度没有任何指导。 您必须以各种长度检查信号的状态、以了解导线可以使用多长时间。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致!
卡梅伦·卡尔森
您好、Alan!
1) SP 表示频闪灯位置。 这本质上表示眼图中正在采样的位置。 这是可以调节的。 增加"时钟延迟"将导致较早的选通位置、而增加"数据延迟"将导致较晚的选通位置。
2) 2)您能解释您的意思吗? 我对你问的问题有点困惑。 除此之外、当您说 EOM 时、您指的是 MAP 吗? 我们的 FPD-Link III 器件不支持 EOM。
3) 3)您能否提供有关您的设置的更多详细信息并提供测试的输出? 还要确认连接到 DES 端的 ALP 而不是 SER、这是因为必须插入 DES、才能使映射测试正常工作。
此致!
卡梅伦·卡尔森