This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDP-Link 是否仅用于视频?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LT012A, DS90LV027A, DS90LV012A, DS90LV011A, DS90LV028A, THVD1450, SN65LVDT41, DS90UA101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241476/is-fdp-link-only-for-video

主题中讨论的其他器件:DS90LV012ADS90LV011A、DS90LT012A、 DS90LV028A、DS90LV027A、 THVD1450SN65LVDT41DS90UA101-Q1

我将需要通过一根大约3英尺长的电缆发送大约50 Mbps 的数据。 所有 MCU 都没有能够达到上述速度的 UART、因此我想看看一些可以通过 LVDS 之类的设备进行传输的 SERDES 芯片。

FDP 链路似乎是 TI 唯一提供的芯片。 我还不熟悉 FDP-Link、但它似乎是用于视频的。 这难道不能用于任意数据的原因吗? 是否有更好的协议? 最大限度地减少电线数量非常重要、而且看起来您也可以通过数据线供电、这样做很棒。 这些串行器和解串器似乎也很耗电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPD-Link 串行器/解串器可用于传输任意信号、只要它们足够类似于视频信号、即具有通用时钟的许多数字 CMOS/LVDS 信号通道。

    需要对多少个通道进行序列化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个通道。 我本来打算使用 UART、但这些初始频率为10-20 MHz、因此我需要一些更快的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串行器将许多慢速通道组合成一个快速通道。

    要传输单通道、您只需要一个发送器和一个接收器、例如 DS90LV011A 和 DS90LV012A/DS90LT012A。

    您将对微控制器使用哪种协议? 简单异步协议(如 UART)不能在50Mbps 的速率下工作;简单同步协议(如 SPI)需要至少一个额外的时钟线。 (有双通道器件、例如 DS90LV027A/DS90LV028A。)

    对于噪声非常大的环境、可以考虑 THVD1450等 RS-485收发器、但这些收发器的功耗会更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、SerDes 式链路极具吸引力、因为它们将时钟和数据组合到两条导线中。 我的原始计划是通过 LVDS 收发器使用 UART、但也正如您所说、UART 速度不够快、SPI 需要两根额外的电线。 我甚至不确定在该速度下像 SPI 这样的同步协议是否可以通过3英尺的电线工作(偏斜等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 通常用于 SPI。 (有像 SN65LVDT41/14这样的器件可以处理整套 CS/CLK/MISO/MOSI 信号。) 具有多个 LVDS 通道应该不会是太大的问题。

    FPD-Link 串行器需要一个可以同步到的连续时钟。 这不是 SPI 的工作方式。 (FPD-Link 专为具有大量并行信号的视频而设计;唯一的例外是用于音频的 DS90UA101-Q1/102、但具有相同的时钟问题。)

    另一种能够处理50Mbps 速率的协议是以太网。 但对于3英尺的电缆来说、使用寿命可能太长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    此处的 FPD-Link 串行器/解串器可能过于繁琐、但从技术角度而言不限于纯 RGB 数据。 如果提供正确的时钟和数据、理论上可以通过链路发送该数据并将其后处理为其他信息。  

    此致、  

    洛根