主题中讨论的其他器件: DP83825
您好、专家:
我们正在测试100Base-TX 合规性测试、两个项目失败、如下所示。
我是否可以知道哪种寄存器设置可以改善这两个方面? 谢谢你。
另一个问题、如规格。 DP83825I 支持10Base-Te。
如果链路伙伴仅支持10Base-T、DP83825I 能否完全与10BASE-T PHY 互操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joseph:
某些 DP83825可能无法满足不同器件的5%界限。 但这不会 对 DP83825的吞吐量或功能产生任何影响。 如果您对此有任何疑虑、DP83826将是一个可以通过所有合规性测试而不会有任何变化的解决方案。
关于10Base-T 和10Base-Te、合规性测试中采用的主要区别。 请查看以下文章以了解更多详细信息:
https://sps16.itg.ti.com/sites/ASCHSDC/Ethernet/Shared%20Documents/Ethernet%20Marketing/Ethernet%20Systems%20and%20Apps/Standards/IEEE/802.3-2012_section1.pdf
--
此致、
林希尔曼