This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:100Base-TX UTP+Vout 差分输出电压故障

Guru**** 1377770 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239947/dp83825i-100base-tx-utp-vout-differential-output-volatge-fail

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825

您好、专家:
我们正在测试100Base-TX 合规性测试、两个项目失败、如下所示。
我是否可以知道哪种寄存器设置可以改善这两个方面? 谢谢你。

另一个问题、如规格。 DP83825I 支持10Base-Te。
如果链路伙伴仅支持10Base-T、DP83825I 能否完全与10BASE-T PHY 互操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    某些 DP83825可能无法满足不同器件的5%界限。 但这不会 对 DP83825的吞吐量或功能产生任何影响。  如果您对此有任何疑虑、DP83826将是一个可以通过所有合规性测试而不会有任何变化的解决方案。

    关于10Base-T 和10Base-Te、合规性测试中采用的主要区别。 请查看以下文章以了解更多详细信息:

    https://sps16.itg.ti.com/sites/ASCHSDC/Ethernet/Shared%20Documents/Ethernet%20Marketing/Ethernet%20Systems%20and%20Apps/Standards/IEEE/802.3-2012_section1.pdf

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢提供有关此问题的更新。 您是说、没有任何寄存器设置可以改善失败的项目、对吧?

    有没有任何设置可以尝试优化 线路驱动器的电压摆幅?  

    谢谢!

    此致、

    廖约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    有寄存器可提高性能、但这是器件之间的差异。 这些代码可能适用于 某些 PHY。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    有寄存器可提高性能、但这是器件之间的差异。 这些代码可能适用于 某些 PHY。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    您能否指出我们可以在数据表中尝试哪些寄存器? 谢谢你。

    此致、

    廖约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    0x030B、0x030C、0x030E 用于调整 MDI 信号的摆幅电平。 请查看下表、了解调整摆幅电平:

    --

    此致、

    林希尔曼