This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择单端口 PHY

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1, DP83TD510E, DP83TG720R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241451/selecting-single-port-phy

主题中讨论的其他器件:DP83TC811S-Q1、 DP83TD510E、 DP83TG720R-Q1、 DP83825

您好!

在为我们的下一个项目找到合适的 TI 以太网 PHY 时、我需要您的帮助。

由于实现是在航空电子设备中、例如、它在飞机上。 铜缆的重量是一个重要的测量方法、我认为单对解决方案是这样的。

 

以下是所需的参数:

用于铜缆连接的单线对以太网 PHY。

速度100M

保证距离90m (100及以上可以)

额定温度应为125C

MAC 接口 RMII 或 SMII

我查看了多个 PHY、但不确定 PHY 能够保证正常工作的电缆长度。 以下 PHY:

  1. DP83TC811S-Q1 100BASE-T1–符合 IEEE 802.3bw 标准、据我了解这里的距离为15m
  2. DP83TD510E 是802.3cg 10Base-T1L 10M BPS,但它能在100m BPS @90米下运行吗?
  3. DP83TG720R-Q1适用于1G BPS IEEE802.3bp 1000BASE-T1兼容型。 但将是以100M bps 运行时的距离吗?

 

在哪里可以找到针对特定 PHY 完成的跨距离测试? 我在数据表中没有看到距离的任何提及。

 

如果当前没有支持我的要求且即将推出的 PHY、如果您可以分享 PHY 路线图、我将不胜感激。 (如果分类、则由 TI 以色列完成)            

谢谢。

 阿夫纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:

    我们唯一支持100M 的 SPE 器件是 DP83TC81xR 系列。  最大电缆长度取决于电缆类型/类别、连接器类型等许多因素。 我们的客户声称可以使用 DP83TC81xR 传输长达40m 的距离、但遗憾的是、 我们无法通过100m 电缆提供验证数据。

    如果您想了解我们的发展蓝图、请与您当地的 FA/TI 以色列联系。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我只是根据模拟器件型号 ADIN1200CCP32Z 找到一个、范围为180米。
    TI 是否有或打算拥有类似的器件?

    谢谢。

     阿夫纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:

     ADIN1200CCP32Z 是一款单端口以太网 PHY 收发器、它不支持单对以太网(SPE)。 单端口是指 PHY 支持单个以太网端口。

    如果您正在寻找支持 RMII 的单端口以太网 PHY 收发器、我们可选择 DP83826和 DP83825、这两款器件都是支持>150m 电缆长度的10/100 PHY。  

    有关我们未来的器件发展蓝图、请联系您当地的 TI FAE。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    没错、这不是单对、而是单端口 PHY。 我寻找~100米的单线对 PHY。

    谢谢你给我启示我的错误。

    关闭案例并转向当地 TI 代表。

    阿夫纳