This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在为我们的下一个项目找到合适的 TI 以太网 PHY 时、我需要您的帮助。
由于实现是在航空电子设备中、例如、它在飞机上。 铜缆的重量是一个重要的测量方法、我认为单对解决方案是这样的。
以下是所需的参数:
用于铜缆连接的单线对以太网 PHY。
速度100M
保证距离90m (100及以上可以)
额定温度应为125C
MAC 接口 RMII 或 SMII
我查看了多个 PHY、但不确定 PHY 能够保证正常工作的电缆长度。 以下 PHY:
在哪里可以找到针对特定 PHY 完成的跨距离测试? 我在数据表中没有看到距离的任何提及。
如果当前没有支持我的要求且即将推出的 PHY、如果您可以分享 PHY 路线图、我将不胜感激。 (如果分类、则由 TI 以色列完成)
谢谢。
阿夫纳
您好、Avner:
ADIN1200CCP32Z 是一款单端口以太网 PHY 收发器、它不支持单对以太网(SPE)。 单端口是指 PHY 支持单个以太网端口。
如果您正在寻找支持 RMII 的单端口以太网 PHY 收发器、我们可选择 DP83826和 DP83825、这两款器件都是支持>150m 电缆长度的10/100 PHY。
有关我们未来的器件发展蓝图、请联系您当地的 TI FAE。
此致、
梅利萨