This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:处理器 RGMII 延迟

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244280/dp83869hm-rgmii-delay-with-processor

器件型号:DP83869HM

大家好、

我们将  DP83869HM 与 NXP 处理器配合使用、 我们不确定处理器侧是否支持 TX/RX 上的 RGMII 延迟。

从 DP83869HM 数据表页面可知。否:74、 ANA_RGMII_DLL_CTRL 寄存器、它提到有可能 在 TX 和 RX 上增加延迟。

所以、我们的问题是、

如果我们在 PCB 布局中为 TX 和 RX 时钟  

或

 DP83869HM 是否 可用于设置 ANA_RGMII_DLL_CTRL 寄存器?

请澄清。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshminarayana:

    DP83869HM 可以支持 TX 和 RX 线路上的延迟、因此无需在 PCB 上添加任何延迟。

    如下面的 SNAP 所示、请使用寄存器0x32[1:0]、0x86[7:0]对移位模式和所需的延迟进行编程。

    --
    此致、
    Gokul.