This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:输出符号是概率降低

Guru**** 2897230 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242263/tusb212-output-sign-is-probability-reduction

器件型号:TUSB212

这是客户波形。它们的配置为 DC=80mV、AC=3ENA_HS、具有27K 上拉电阻、EQ 悬空。

 缓冲器/转接驱动器靠近 USB 主机、并 在主机侧测试符号。 然后一些符号会像波形一样减少。

为什么会发生这种情况? 是否有任何方法可以避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的提问。

    布线长度和 EQ 设置是什么?

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EQ 引脚悬空,、在 PCB 中、布线长度似乎不是垂直长。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    接近数据包中间点的信号幅度变化可能是由过高的交流和直流升压引起的反射引起的。  这可以通过使用单端探头而非差分探头来捕获信号。

    我们建议使用交流升压电平0和直流升压电平中等、然后重新获得波形。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的回复:tusb212对设备的支持为950mil、对主机的支持约为1.5M。

    但是、客户不知道为什么在出现问题之前存在一些正常的波形?

    他们测试正常波形约为300mV (差分电压)、而小波形仅为180mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    感谢您提供更多详细信息和原理图。

    我相信您的结果是通过信号中的反映而得到的。 当 EQ 悬空时、最高的升压电平将应用于信号。 这会导致过冲和下冲、从而导致信号反射。 您需要填充 EQ 电阻器、并更改为 EQ 电平0。

    此外、 要进行完整的故障排除、您需要查看单端信号而不是差分信号。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户将在几天内进行测试。 我会寻求反馈。

    如果问题得到解决、我将关闭此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    谢谢您告诉我。 如果您或客户有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    斯坦顿