您好、 TI 团队、
我们拥有 CAN 总线网络、其中使用的 TCAN1146s 具有5Mbps 数据传输模式、而器件上连接的其他器件提供2Mbps CAN FD 支持。 我们在总线上可能会遇到什么问题。 支持2Mbps 的器件会忽略速度为5mbps 的数据传输。 它与 CAN FD 网络上连接的传统 CAN 器件相同。
与 CAN FD 总线网络类似、所有器件(收发器)都应支持相同的数据速度、或者 可以进行不同速度的 CAN FD 器件连接。
这是通知其他供应商应为 CAN FD ECU 提供特定速度支持的必要条件。
此致
马诺伊 A