This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245783/pca9306-pca9306

器件型号:PCA9306

你好,团队,

我们将使用 PCA9306  

VREB:3V3

VREA:1V8

EN 已连接到 VREB,它是否工作???

请分享您的反馈我们做的板和10K 板,我们做的板工作.

谢谢,

舒伯姆  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 正常运行、EN 必须连接 REFB、并且两者都必须通过200k Ω 电阻器连接至更高电源。 这样会偏置 EN 引脚、从而将高于 REFA 的输出电压钳制。

    EN 直接连接到较低的电源时、转换器仍然可以工作、但现在将钳制大约1.2V 以上的电压、速度会有所降低。 在您的情况下、这无关紧要、因为所有线路都有上拉电阻器、并且 I²C Ω 开始速度不是很快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    我同意克莱门斯的发言。 电平转换的正常运行要求 EN 必须连接到 REFB、并且都必须通过200k Ω 电阻器上拉至更高的电源电压。 这可以正确设置 SDA/SCL 通道上 passFET 的内部栅极电压、以及在高逻辑转换或 i2c 总线空闲状态期间钳位电压高于 REFA。  

    通过电流设置、EN 直接连接到较低的电源(1.8V)、电压转换仍然可以工作、但现在将钳制~1.2V 以上的电压(假设~0.6V =内部 passFET 的 Vth)。 通过 EN 引脚施加到内部直通 FET 栅极的电压较低(1.8V 与2.4V)、因此速度降低。 这通常不会影响系统设置、因为 I2C 的运行速度通常小于1MHz。 对于该应用、我不会看到问题。  

    总的来说、设置将如原理图中所示。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 克莱门斯和 泰勒,  

    感谢您的快速响应。

    因此我们将使用相同的 电路 。

    还有一个问题、如果我们安装 R210而不安装 R51、  

    在3V3电源的情况下、EN 将不工作???

    谢谢,

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 EN 连接到3.3V 会将钳位电压提高到大约2.7V、即来自 B 侧的高电平信号无法正确转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯,

    感谢您的答复  

    请检查我们在1V8侧得到的以下波形。

    谢谢,

    舒伯姆

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们看起来不错。

    (上升沿快于必要的速度、因此您可以使用较弱的上拉电阻器来节省一些功耗。 但这并不重要。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    I2C 信号看起来正常。 我看不到任何问题。 EN = 1.8V 还是3.3V 时、是这样吗?  

    检查器件是否正常工作的理想方法是检查器件两侧的 I2C 信号(输入/输出)。  

    此致、

    泰勒