https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245783/pca9306-pca9306
器件型号:PCA9306你好,团队,
我们将使用 PCA9306

VREB:3V3
VREA:1V8
EN 已连接到 VREB,它是否工作???
请分享您的反馈我们做的板和10K 板,我们做的板工作.
谢谢,
舒伯姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245783/pca9306-pca9306
器件型号:PCA9306你好,团队,
我们将使用 PCA9306

VREB:3V3
VREA:1V8
EN 已连接到 VREB,它是否工作???
请分享您的反馈我们做的板和10K 板,我们做的板工作.
谢谢,
舒伯姆
尊敬的 Shubham:
我同意克莱门斯的发言。 电平转换的正常运行要求 EN 必须连接到 REFB、并且都必须通过200k Ω 电阻器上拉至更高的电源电压。 这可以正确设置 SDA/SCL 通道上 passFET 的内部栅极电压、以及在高逻辑转换或 i2c 总线空闲状态期间钳位电压高于 REFA。
通过电流设置、EN 直接连接到较低的电源(1.8V)、电压转换仍然可以工作、但现在将钳制~1.2V 以上的电压(假设~0.6V =内部 passFET 的 Vth)。 通过 EN 引脚施加到内部直通 FET 栅极的电压较低(1.8V 与2.4V)、因此速度降低。 这通常不会影响系统设置、因为 I2C 的运行速度通常小于1MHz。 对于该应用、我不会看到问题。
总的来说、设置将如原理图中所示。
此致、
泰勒