This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:IEEE1588 GPHY 请求

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246006/dp83tg720s-q1-ieee1588-gphy-request

器件型号:DP83TG720S-Q1

您好!

我们希望对以下函数具有 GPHY 要求。

1、数据 传输速率:

接口类型:SGMII

3. 单线对以太网。

可以支持 IEEE1588协议。

但我们发现 DP83TG720系列可满足1/2/3项要求。  但可以满足 IEEE1588协议?  

如果满足上述条件、可以帮助向我们提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    请给我发送私人消息、我将分享所需信息。

    谢谢。

    大卫